结果:找到"LPWAN LORA 射频收发器 SX1262 sx1278",相关内容1000条
- XD6500S—LoRaSIP模块
- XD6500S是一系列LoRaSIP模块,集成了射频前端和LoRa射频收发器SX1262系列,支持LoRa和FSK调制。收发器SX1262系列,支持LoRa和FSK调制。LoRa技术是一种扩频协议,针对LPWAN应用的低数据速率、超远距离和超低功耗通信进行了优化。通信进行了优化。XD6500S的主动接收电流消耗为4.2mA,电池寿命长、发射功率高达+22dBm。该模块的灵敏度高达-148dBm的高灵敏度,可为各种应用场景提供高抗干扰能力。XD6500S采用LGA封装,尺寸非常小,仅为8x8x1.3毫米。01主要特性占用空间小:8x8x1.3毫米集成射频前端LoRa无线电收发器SX1262系列...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 射频前端 LoRa射频收发器 传感器 发帖人:DNSJ左 发帖时间:2023-12-07 10:38:00
- 翱捷的首颗SOC的国产LoRa芯片ASR6601有什么优势?
- ASR对于长期以来SEMTECH的LORA领域打击非常大,而这个打击也同时意味着对用户有利,为什么这么说呢,因为ASR6601在LORA芯片国产化上发挥了极其重大的作用,在全球缺芯的情况下,ASR在LORA应用端保供、低成本方案下了非常大的功夫。ASR6601是完整意义的LPWANSOC无线通信芯片,该芯片集成了LORA射频收发器、调制解调器和32位RISCMCU。MUC采用cortexM4,频率48mhz。LORA射频收发器从150MHz到960MHz连续频率覆盖。调制解调器支持LPWAN用例的LoRa调制和传统的(G)FSK调制。调制解调器还支持在发送和接收时进行BPSK调制(G)发送和...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SX1278 SX1262 ASR LORA 发帖人:dnsj052 发帖时间:2022-05-13 16:58:00
- ASR6601作为国内首颗SOC的纯国产LoRa芯片有什么优势?
- 如果说Semtech是LoRa领域的开拓者,那么ASR就是让LoRa走上巅峰的存在,对于SX1262/SX1278的国产替代提供了更高性价比、更容易开发的条件。ASR6601是完整意义的LPWANSOC无线通信芯片,该芯片集成了LORA射频收发器、调制解调器和32位RISCMCU。MUC采用cortexM4,频率48mhz。LORA射频收发器从150MHz到960MHz连续频率覆盖。调制解调器支持LPWAN用例的LoRa调制和传统的(G)FSK调制。调制解调器还支持在发送和接收时进行BPSK调制(G)发送和接收中的MSK调制。采用ASR6601设计的LPWAN无线通信芯片;为LPWAN应用提...
- 所属专栏: 技术交流 标签: ASR6601,SX1262,SX1278 发帖人:dnsj052 发帖时间:2022-03-11 16:31:00
- ASR6601是完整意义的LPWANSOC无线通信LORA射频收发器芯片
- ASR6601是完整意义的LPWANSOC无线通信芯片,该芯片集成了LORA射频收发器、调制解调器和32位RISCMCU。MUC采用cortexM4,频率48mhz。LORA射频收发器从150MHz到960MHz连续频率覆盖。调制解调器支持LPWAN用例的LoRa调制和传统的(G)FSK调制。调制解调器还支持在发送和接收时进行BPSK调制(G)发送和接收中的MSK调制。采用ASR6601设计的LPWAN无线通信芯片;为LPWAN应用提供了超长距离、超低功耗的通信芯片;ASR6601具有高灵敏度低至-148dBm,最大发射功率可达+22dBm。这使得该芯片适用于长距离LPWAN,具有较高的效率...
- 所属专栏: 技术交流 标签: LPWAN LORA 射频收发器 SX1262 sx1278 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2021-12-02 15:02:00
- 替代sx1262无线LORA芯片--ASR6505
- ASR6505的灵敏度可以达到-140dBm以上,最大发射功率高于+21dBm。这使得它适合在远程LPWAN中使用,并且具有很高的效率。整个芯片封装非常小,8mmx8mm,共有68引脚。芯片组特性:SX1262+STML152芯片组封装大小:8mm*8mm*0.9mm,QFN68PINLORA无线和LoRa调制解调频率范围:150MHz~960MHz;最大输出功率:21dBm;灵敏度:-140dBm;深度休眠电流:2uA(withRTC);TXmodecurrent50Ma@17dBm;40Ma@14dBm;接收电流:10mA;可编程速率最高62.5kbps@调制模式可编程速率最高300kb...
- 所属专栏: 技术交流 标签: sx1262 lora LPWAN IOT 收发器 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2021-03-04 10:22:00
- 关于SX1262IMLTRT、SX1261、SX1268选型指南分析对比
- 今天这个篇幅我们继续来探讨下LORA领域的相关芯片,Semtech公司推出的SX1261/62/68系列的芯片,不知道各位朋友有没有了解过这系列芯片,一开始推出市场,就是打着特殊的LoRa调制方式、低功耗跟超远距离传输的卖点。而事实上,这系列芯片的功能也确实更为强大,体积方面也有优势。现在我们就重点关于SX1262、SX1261、SX1268这三款芯片的选型指南进行分析对比。产品简述:SX1261、SX1262和SX1268等无线电收发器是远程无线应用的理想选择。这几款芯片的电池寿命都很长,只有4.2m.A的有源接收电流消耗。SX1261可以传输高达+15dBm,而SX1262和SX1268...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SX1262 1268 lora asr 无线 元距离 Semtech 收发器 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-07-22 15:27:00
- Semtech低功耗LORA技术SX1276/SX1278无线收发器芯片对比分析
- 近年来,LORA技术低功耗广域网络,在大大小小的行业活动中,一直都是物联网的一个热门话题。LoRa主要在全球免费频段运行,包括433、868、915MHz等。基于LorawAN的网络能够提供安全的数据传输距离远的双向通信,并且用最少的网络基础设施覆盖城市区域。适用于密集度更高,局部区域,具有相对独立、信号更强、成本更低等特点。能在保证更远距离的通信传输的同时,最大限度的降低功耗,节约传输成本。那么今天,我们就来探讨一下LORA芯片中的两款:SX1276和SX1278。SX1276/78是Semtech公司推出的一款远距离、低功耗的无线收发器,是一款性能高的物联网无线收发器,具备特殊的LoRa...
- 所属专栏: 技术交流 标签: Semtech 远距离 lora sx1276 sx1278 无线 收发器 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-07-21 14:02:00
- 关于LoRa常见问题的解答汇总
- 前面的文章中,小编有写过LORA技术低功耗广域网络,在大大小小的行业活动中,一直都是物联网的一个热门话题。LoRa主要在全球免费频段运行,包括433、868、915MHz等。后来有很多朋友私聊小编探讨了LoRa的相关问题,小编今天就统一把其中比较常见的问题给大家汇总出来,借着这个机会给各位解答下。问:LorawAN数据速率是多少?答:对于LoRa来说,LoRaWAN数据速率范围在0.3kbps到11kbps之间,欧洲地区GFSK数据速率是50kbps。在北美地区,由于FCC限制最小数据速率是0.9kbps。为使终端设备的电池寿命和总体网络容量最大化,LoRaWAN网络服务器通过自适应数据速率...
- 所属专栏: 技术交流 标签: LORA 无线 射频 sx1278 sx1276 ASR 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-07-21 13:54:00
- ASR6500S是ASRIoT设计的LoRaSiP芯片
- ASR6500S是ASRIoT设计的LoRaSiP芯片。由LoRa射频芯片SX1262与射频电路合封而成。外围射频器件均已封装在芯片内,可减小最终产品面积,同时无需射频调试工作,降低研发成本、缩短开发周期。ASR6500S不包含MCU,用户可自由选配MCU来进行方案设计,可大大提高方案设计的灵活性。ASR6500S的内部框图(SX1262+RFfrontend(TCXO/XO+RFSW+RLC))性能参数如下:通信频率:150M-960MHz发射功率:-3dBm~+22Dbm接受灵敏度:-140dbm;发射电流:<75mA@+17dBm,108aA@+22dbm;接收电流:<4....
- 所属专栏: 技术交流 标签: ASR6500S SX1278 SX1262 发帖人:DN170320 发帖时间:2020-04-02 11:57:00
- 替代SX1278基于STM8位MCU与SX1262的SiP全频段LoRa芯片ASR6505
- ASR6505是一种通用的LoRa无线通信芯片组,集成了LoRa无线电收发器、LoRa调制解调器和一个8位CISCMCU。MCU采用先进的STM8位核心,运行频率为16MHz。LoRa无线电收发机的频率覆盖范围为150兆赫至960兆赫。LoRa调制解调器支持LPWAN用例的LoRa调制和遗留用例的(G)FSK调制。由ASR6505设计的LoRa无线通信模块为LPWAN应用提供超长距离和超低功耗通信。ASR6505是基于SX1262设计的全频段LoRa芯片,支持150MHz~960MHz,客户一次设计即可满足全球应用需求。ASR的单芯片,小尺寸,高集成度LoRa_SiP有利于LoRa模块的成本...
- 所属专栏: 器件替换 标签: ASR6505 替代SX1278 SX1278 SX1262 lora芯片 发帖人:动能周S 发帖时间:2020-03-26 16:52:00
返回